Obscurcissement de projet sur un dispositif cible

L’obscurcissement de projet permet de protéger la propriété intellectuelle du projet sur les dispositifs cibles avec FactoryTalk Optix Update Server installé.

Étendue

Les fichiers de projet
YAML
, qui représentent le modèle d’information du projet, sont transférés sous forme de fichiers binaires obscurcis sur les dispositifs cibles. L’obscurcissement permet de protéger la propriété intellectuelle du projet sur le dispositif cible et renforce la protection contre l’accès ou la réutilisation. Pour plus d’informations, consultez Format de source de projet.
Par défaut, les composants d’émulateur sont obscurcis. Vous ne pouvez pas désactiver l’obscurcissement des composants d’émulateur.

Fonctionnement

L’obscurcissement de projet lie l’application compilée au matériel du dispositif cible. Vous ne pouvez pas copier et exécuter un projet obscurci sur un autre dispositif cible. L’exportation d’un projet vers un dispositif ou dossier USB n’obscurcit pas le projet compilé.
CONSEIL: Pour charger un projet obscurci, vous devez :
  • Charger le projet en sélectionnant
    Transférer les fichiers d'application sources
    pour le dispositif cible. Consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
  • Utiliser le mot de passe de l’utilisateur local du dispositif cible qui a transféré l’application.
CONSEIL: L’obscurcissement du projet n’est pas lié au compte
FactoryTalk Hub
. Vous pouvez charger des projets obscurcis à partir d’un dispositif lors de l’ouverture d’un projet, même si vous n’êtes pas connecté ou êtes connecté à une autre organisation que celle ayant servi à développer le projet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal