Personnaliser les unités de mesure standard

Personnalisez les unités de mesure au niveau du projet afin d’utiliser des systèmes de mesure différents pour chaque quantité souhaitée.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez le nœud racine du projet.
  2. Dans
    Propriétés
    , après
    Mappage des systèmes de mesure
    , sélectionnez
    Icône Éditeur
    Modifier à l’aide de l’éditeur de système de mesure
    .
  3. Dans la barre de titre de
    MappageDesSystèmesDeMesure
    qui s’ouvre au centre de l’écran, sélectionnez
    Icône Ajouter en noir
    pour ajouter une nouvelle ligne à la table de mappage.
  4. Dans la colonne
    De
    , sélectionnez la quantité d’entrée de votre choix ou la valeur du capteur.
    Les unités de mesure sélectionnées seront traduites en quantité équivalente pour les différents paramètres régionaux dans les trois colonnes restantes.
  5. Dans les colonnes
    Système international d’unités
    ,
    Unités de mesure américaines
    et
    Système d'unités impériales
    , sélectionnez les unités de mesure cible souhaitées.
Les unités de mesure sont personnalisées pour chaque quantité et pour les paramètres régionaux du projet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal