Configurer les unités de mesure non standard

Vous pouvez configurer les unités de mesure non standard dans le
Dictionnaire d'unités d'ingénierie
. En utilisant des unités de mesure non standard, vous pouvez, par exemple, exprimer le nombre de pièces produites en une heure en battements par minute.
Les unités de mesure non standard ont des propriétés spécifiques.
Pente
est le coefficient de conversion permettant de convertir la valeur de l'unité standard en unité non standard.
Ordonnée
est la valeur à ajouter à l'unité de mesure référencée. La conversion est effectuée au moyen de l’expression linéaire
Y = M x X + Q
où
X
est la valeur d’entrée,
M
est la pente, et
Q
est l’ordonnée qui calcule le résultat de sortie
Y
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Modèle
    .
  2. Sélectionnez
    Nouveau
    Tout
    Unité d’ingénierie
    .
  3. Sélectionnez
    Dictionnaire d'unités d'ingénierie
    .
  4. Double-cliquez sur le nouveau dictionnaire.
  5. Dans la barre de titre de
    MappageDesSystèmesDeMesure
    qui s’ouvre au centre de la vue, sélectionnez
    Icône Ajouter en noir
    .
    Une nouvelle ligne apparaît dans le tableau de la carte.
  6. Dans la colonne
    Dimension physique
    , sélectionnez la quantité de référence pour l'unité de mesure non standard.
    Par exemple, pour les battements par minute, sélectionnez
    Fréquence
    Hertz
    .
  7. Dans la colonne
    Nom d'affichage
    , saisissez le nom de l'unité de mesure.
  8. Dans la colonne
    Description
    , saisissez la description de l'unité de mesure.
    CONSEIL: Le
    Nom
    et la
    Description
    sont tous deux traduisibles via l'objet
    DictionnaireDeLocalisation
    .
  9. Dans la colonne
    Pente
    , saisissez le coefficient de conversion de la valeur de l'unité standard.
    Par exemple, entrez
    60
    pour calculer les battements par minute.
  10. Dans la colonne
    Ordonnée
    , saisissez la valeur à ajouter à l'unité de mesure référencée.
    Par exemple, saisissez
    0
    .
L'unité de mesure résultante apparaît dans la colonne
Résultat
.
CONSEIL:
Un exemple d’unité de mesure non standard qui exprime 1 Hz = 60 battements par minute peut contenir les propriétés configurées suivantes :
  • Quantité physique
    . Fréquence
  • Nom d'affichage
    . BPM.
  • Pente
    . 60.
  • Ordonnée
    . 0.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal