Configurer les unités de mesure non standard
Vous pouvez configurer les unités de mesure non standard dans le
Dictionnaire d'unités d'ingénierie
. En utilisant des unités de mesure non standard, vous pouvez, par exemple, exprimer le nombre de pièces produites en une heure en battements par minute.Les unités de mesure non standard ont des propriétés spécifiques.
Pente
est le coefficient de conversion permettant de convertir la valeur de l'unité standard en unité non standard. Ordonnée
est la valeur à ajouter à l'unité de mesure référencée. La conversion est effectuée en utilisant l’expression linéaire Y = M x X + Q
, où X
est la valeur d’entrée, M
est la pente et Q
est l’ordonnée qui calcule Y
, le résultat de la sortie- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surModèle.
- Sélectionnez.
- SélectionnezDictionnaire d'unités d'ingénierie.
- Double-cliquez sur le nouveau dictionnaire.
- Dans la barre de titre deMeasurementSystemMapqui s’ouvre au centre de la vue, sélectionnez.Une nouvelle ligne apparaît dans le tableau de la carte.
- Dans la colonneDimension physique, sélectionnez la quantité de référence pour l'unité de mesure non standard.Par exemple, pour les battements par minute, sélectionnez.
- Dans la colonneNom d'affichage, saisissez le nom de l'unité de mesure.
- Dans la colonneDescription, saisissez la description de l'unité de mesure.CONSEIL: LeNomet laDescriptionsont tous deux traduisibles via l'objetDictionnaireDeLocalisation.
- Dans la colonnePente, saisissez le coefficient de conversion de la valeur de l'unité standard.Par exemple, entrez60pour calculer les battements par minute.
- Dans la colonneOrdonnée, saisissez la valeur à ajouter à l'unité de mesure référencée.Par exemple, saisissez0.
L'unité de mesure résultante apparaît dans la colonne
Résultat
.
CONSEIL:
Un exemple d’unité de mesure non standard qui exprime 1 Hz = 60 battements par minute peut contenir les propriétés configurées suivantes :
- Quantité physique. Fréquence
- Nom d'affichage. BPM.
- Pente. 60.
- Ordonnée. 0.
Fournir une réponse