Configurer le délai d’expiration d’inactivité d’un conteneur
Appliquez un délai d’expiration d’inactivité à un objet conteneur spécifique à l’aide d’un NetLogic. Les délais d’expiration d’inactivité configurés à l’aide d’un NetLogic ne s’appliquent pas à la totalité du projet. Un délai d’expiration peut déclencher un événement personnalisé.
- Dans la barre d’outils, sélectionnezet recherchezBibliothèques de modèlesIdle Timeout
- SousComposants, faites glisserDélai d’expiration d’inactivitédirectement dansMainWindow (type)ou la vue dansVue de projetoù vous souhaitez afficher l’économiseur d’écran.Pour plus d’informations sur les vues, consultez Vue.
- DansBibliothèques, sélectionnezFermer.
- DansDuration, saisissez la durée avant le délai d'expiration.
- DansVue de projet, sélectionnezIdleTimeoutLogicet définissez ces valeurs dansPropriétés:
- Activé. Définir surVrai
- Durée. Définissez le délai d’expiration d’inactivité.
- DansVue de projet, développez la logiqueIdleTimeoutLogicimportée et sélectionnezOnTimeout.
- DansPropriétésaprèsOnTimeout, sélectionnez.
- Dans le navigateur, développezCommandes, développez le type de commande, puis sélectionnez la commande à exécuter lorsque l’événement de délai d’expiration survient.
Fournir une réponse