Propriétés de stockage de rétentivité

Chaque objet de stockage de rétentivité possède ces propriétés.
Propriétés de stockage de rétentivité
Propriété
Description
Nœuds
Liste des nœuds du projet avec des données à conserver.
CONSEIL: Un nœud peut être un dossier de projet, par exemple, le dossier
Modèle
.
Délai d’écriture
Spécifie la fréquence d’enregistrement des modifications, en millisecondes.
La valeur par défaut est
0
. Lorsqu’une modification est détectée, elle est enregistrée en temps réel, en fonction des temps d’écriture techniques.
CONSEIL: La valeur par défaut de zéro peut exercer des contraintes sur le disque dur si de grandes parties du projet sont conservées ou si les valeurs sont souvent modifiées. Si un délai d’écriture plus long est spécifié, le projet risque de perdre des données incluses dans l’intervalle de délai défini.
Observateur Delta activé
Dans certains projets, vous pouvez effectuer des modifications qui ne sont pas destinées à être enregistrées. Dans ce cas, le système désactive la détection des modifications lors des exécutions.
Si ce paramètre est défini sur
Faux
, le stockage de rétentivité applique uniquement les modifications déjà stockées et ne détecte pas les modifications futures.
CONSEIL: Cette propriété est utile si vous souhaitez utiliser la couche de rétentivité enregistrée uniquement pour appliquer et restaurer les modifications initiales, sans en ajouter de nouvelles.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal