Configurer les boutons de sauvegarde et de restauration du stockage de rétentivité
Créez des boutons affectés aux méthodes de sauvegarde et de restauration pour le stockage de rétentivité.
Si vous envisagez de sauvegarder ou de restaurer le stockage de rétentivité avec un NetLogic personnalisé, ajoutez un NetLogic d’exécution personnalisé. Consultez les rubriques NetLogic avec des méthodes de sauvegarde et de restauration personnalisées et Créer un NetLogic.
- Pour configurer les boutons de sauvegarde et de restauration du stockage de rétentivité
- DansVue de projet, créez un bouton.Pour plus d’informations sur les boutons, reportez-vous à la section Bouton.Par exemple, créez un bouton dansMainWindow (type).
- DansÉvénements, attribuez l’une des méthodes suivantes àÉvénement MouseClick:
- Pour la sauvegarde à l’aide d’une méthode intégrée :/Retentivity/RetentivityStorage/Backup
- Pour restaurer à l’aide d’une méthode intégrée :/Retentivity/RetentivityStorage/Restore
- Pour sauvegarder à l’aide d’une méthode NetLogic personnalisée :/NetLogic/RuntimeNetLogic/CustomBackupMethod
- Pour restaurer à l’aide d’une méthode NetLogic personnalisée :/NetLogic/RuntimeNetLogic/CustomRestoreMethod
Où :- RetentivityStorage
- Est l’objet de stockage de rétentivité à partir duquel sauvegarder ou vers lequel restaurer.
- RuntimeNetLogic
- Est le NetLogic d’exécution avec les méthodesDoBackupouDoRestore.
- CustomBackupMethod
- Nom de la méthode de sauvegarde personnalisée. Par exemple,DoBackup.
- CustomRestoreMethod
- Nom de la méthode de restauration personnalisée. Par exemple,DoRestore.
Vous pouvez utiliser les boutons configurés pour sauvegarder et restaurer des données lors de l’exécution.
backup
restore
retentivity storage
event
net logic
Fournir une réponse