Configurer la connexion des utilisateurs par certificat
Configurez des certificats utilisateur X.509 de confiance pour la connexion des utilisateurs par certificat OPC UA.
Obtenez les certificats utilisateur X.509 prévus.
Le magasin de certificats de confiance pour le transport des applications situé dans
PKI/Trusted/Certs
autorise les clients à ouvrir un SecureChannel. Le magasin de certificats de confiance pour les identités utilisateur situé dans PKI/User/Trusted/Certs
autorise la connexion utilisateur par certificat OPC UA.Les certificats approuvés pour le transport des applications ne sont pas automatiquement acceptés comme informations d’identification d’identité utilisateur.
- Dans les fichiers du projet, ouvrezPKI/User/Trusted/Certs.
- Copiez les certificats utilisateur X.509 prévus dansPKI/User/Trusted/Certs.
- Si les certificats utilisateur sont émis par une AC, copiez les certificats AC dansPKI/User/Issuers/Certs.
Le serveur OPC UA autorise la connexion utilisateur par certificat pour les certificats utilisateur approuvés.
IMPORTANT:
L’authentification par certificat des utilisateurs intégrés Root et RootUserType est bloquée par conception. La connexion basée sur un mot de passe n’est pas affectée.
Fournir une réponse