Créer une méthode associée à un objet

Créez une méthode pour un objet afin qu’elle soit appliquée lors de l’exécution. Créez une méthode pour un NetLogic d’exécution que vous ajoutez à
Vue de projet
.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez le nœud d'objet.
  2. Sélectionnez
    Icône Ajouter en noir
    , puis
    NetLogic d’exécution
    .
    NetlogicD’exécution#
    s’affiche dans
    Vue de projet
    .
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    NetlogicD’exécution
    et sélectionnez
    Nouveau
    Méthode
    .
    NetLogic
    s’ouvre dans l’éditeur avec le code ajouté :
    [ExportMethod] public void MethodName() { // insert code to be executed by method }
  4. (Facultatif) Renommez la méthode dans C#.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal