Codes d'opération de lecture

Pour chaque opération de lecture d’une ou de plusieurs balises, l’automate génère un code d’opération qui décrit le résultat de celle-ci.
Code
Description
Good
L’opération de lecture a réussi
BadNoCommunication
Échec de l'opération de lecture en raison d'un délai d'expiration (celui d'une connexion, par exemple).
la valeur du délai d'expiration est déterminée par la propriété
Délai d’expiration
d'un objet
Station de communication
.
BadCommunicationError
Échec de l'opération de lecture en raison d'une erreur renvoyée par l'automate.
BadConfigurationError
Échec de l'opération de lecture en raison d'une erreur de configuration de balise (une adresse non valide, par exemple).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal