Supprimer un modèle

Supprimez d’une bibliothèque un modèle dont vous n’avez plus besoin.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Icône Bibliothèques de modèles
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Sélectionnez une bibliothèque ou un dossier de bibliothèque contenant le modèle à supprimer.
    CONSEIL: Vous pouvez également utiliser la recherche pour localiser le modèle. Consultez la rubrique Rechercher un modèle.
  3. Sous
    Composants
    , sélectionnez un modèle à supprimer.
  4. En regard de
    Composants
    , sélectionnez
    Icône Supprimer
    Supprimer
    .
  5. Sélectionnez
    Oui
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal