Gérer les références à la bibliothèque

Affichez un résumé filtrable des éléments de bibliothèque ajoutés à votre projet. Remplacez, ignorez ou retirez les références à des éléments spécifiques.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez la liste déroulante après
    Icône Bibliothèques de modèles
    Bibliothèques de modèles
    et sélectionnez
    Gérer les références à la bibliothèque
    .
    L’éditeur de
    Références à la bibliothèque
    affiche les éléments ajoutés à partir des bibliothèques dans votre projet avec leurs versions. La dernière colonne affiche l’état de chaque élément.
    CONSEIL: Sélectionnez
    Icône Actualiser
    Actualiser
    pour afficher le résumé le plus récent des éléments de bibliothèque dans votre projet.
  2. (Facultatif) Dans
    Rechercher
    , saisissez des noms d’éléments pour les filtrer par nom.
  3. (Facultatif) Dans
    Filtrer par
    , sélectionnez le mode de filtrage des éléments :
    • Tout
      . Affichez tous les éléments.
    • Mises à jour
      . Affichez uniquement les éléments que vous pouvez mettre à jour.
    • Manquants
      .Affichez uniquement les éléments qui ne sont plus dans les bibliothèques.
    • Ignorés
      .Affichez uniquement les éléments déjà ignorés.
  4. Sélectionnez un élément ou sélectionnez
    ou
    pour sélectionner plusieurs éléments, puis sélectionnez :
    • Remplacer
      . Remplacez l’élément par un autre.
      CONSEIL: Vous ne pouvez remplacer des types d’objets que par des types d’objets du même nom. Vous ne pouvez pas remplacer des instances d’objet ou des objets avec des noms différents.
    • Ignorer
      .Ignorez la mise à jour suivante de l’élément.
      CONSEIL: Par exemple, si vous ignorez une mise à jour v2 pour un élément v1, la mise à jour v2 ne s’affichera pas dans
      Mises à jour
      . Lorsqu’une mise à jour v3 sera disponible pour l’élément, la mise à jour v3 s’affichera dans
      Mises à jour
      .
    • Retirer
      .Retirez la référence entre l’élément de projet et l’élément de bibliothèque.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal