Configurer une sparkline

Configurez la source des données à afficher dans l’objet Sparkline. Ajustez les propriétés de l’objet Sparkline.
IMPORTANT: N’utilisez pas de polylignes comme conteneurs pour des Sparklines.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud qui contiendra l’objet
    Sparkline
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de données
    Sparkline
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , effectuez l’une des actions suivantes :
    • Créez un lien dynamique entre la propriété
      Valeur du traceur
      et un nœud de projet. Cela permet d'obtenir les valeurs des attributs ou des propriétés de tous les nœuds enfants directs.
      Par exemple, sélectionnez un dossier
      Modèle
      avec des objets contenant des données. Pour plus d’informations, consultez Nœuds de projet
    • Créez un lien dynamique entre la propriété
      Valeur du traceur
      et un objet de base de données. Cela permet d’obtenir les données contenues dans les tables de bases de données.
      Par exemple, sélectionnez un objet Base de données intégrée, ODBC ou InfluxDB. Pour plus d’informations, consultez Base de données.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  3. (Facultatif) Configurez les propriétés Sparkline :
    • Couleur du traceur
      . Couleur du traceur Sparkline.
    • Épaisseur du traceur
      . Épaisseur du traceur Sparkline.
    • Fenêtre de temps
      . Plage temporelle Sparkline.
    • Durée d’actualisation
      . Durée d’actualisation Sparkline.
    • Maximum axe Y
      . Valeur maximale de l’axe Y.
    • Minimum axe Y
      . Valeur minimale de l’axe Y.
    • Plage haute
      . Valeur haute de la plage.
    • Plage basse
      . Valeur basse de la plage.
    • Couleur de la plage
      . Couleur d’arrière-plan de la plage.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal