Pilote CODESYS

Respectez les consignes suivantes lorsque vous travaillez avec le pilote CODESYS.

Automates pris en charge

CODESYS SoftPLC
Les instances du CODESYS® SoftPLC peuvent être installées sur des dispositifs exécutant Windows® 10/11 x64 ou des systèmes Linux. Ce pilote offre un accès transparent aux deux plateformes.
Dispositifs compatibles CODESYS
Les dispositifs exécutant l’environnement d’exécution CODESYS sont également pris en charge.
CONSEIL: Le pilote CODESYS est testé et validé avec le CODESYS SoftPLC.

Importation de balises d'automate

Ce pilote prend en charge l’importation de balises directement à partir de l'automate connecté ou en chargeant un fichier XML contenant les définitions de balises. Vous pouvez importer des balises dans les modes suivants :
Mode en ligne
Utilisez le mode en ligne pour importer des balises directement depuis l’automate lors de la conception ou de l’exécution.
Mode hors ligne
Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation du produit.
Le pilote de communication CODESYS prend en charge l’importation de types de données personnalisés définis dans le projet de l'automate en mode hors ligne.

Types de données synchronisés

Type de données dispositif
Type de données Optix
Longueur
BOOL
BOOL
1 BIT
BYTE
BYTE
1 OCTET
WORD
UINT16
2 OCTETS
DWORD
UINT32
4 OCTETS
LWORD
UINT64
8 OCTETS
SINT
SBYTE
1 OCTET
INT
INT16
2 OCTETS
DINT
INT32
4 OCTETS
USINT
BYTE
1 OCTET
UINT
UINT16
2 OCTETS
UDINT
UINT32
4 OCTETS
LINT
INT64
8 OCTETS
ULINT
UINT64
8 OCTETS
REAL
FLOAT
4 OCTETS
LREAL
DOUBLE
8 OCTETS
TIME
DURATION
4 OCTETS
LTIME
DURATION
8 OCTETS
DATE
DATE TIME
2 OCTETS
TIME_OF_DAY(TOD)
UTC TIME
4 OCTETS
DATE_AND_TIME(DT)
DATE TIME
4 OCTETS
Struct
Struct
STRING
STRING[Length]
WSTRING
STRING[Length]
ARRAY 1 dimensional
Type [dimension]
ARRAY 2 dimensional
Type [1st dimension, 2nd dimension]
ARRAY 3 dimensional
Type [1st dimension, 2nd dimension, 3rd dimension]
CONSEIL: Rockwell Automation recommande que DATE, TIME_OF_DAY(TOD), DATE_AND_TIME(DT) utilisent l’objet DATE AND TIME pour définir et afficher les données de date et d’heure.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal