Configurer des politiques de mot de passe d’un projet

Configurez les propriétés du nœud de projet pour configurer une politique de mot de passe pour les utilisateurs de l’application lors de l’exécution.
Les propriétés des politiques de mot de passe spécifient la longueur, la durée de vie et l’historique du mot de passe. Configurez les propriétés ou liez-les dynamiquement aux propriétés pour modifier le mot de passe lors de l’exécution :
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez le nœud racine.
  2. Dans
    Propriétés
    , développez la
    Politique de mot de passe
    et spécifiez les éléments suivants :
    • Durée de vie maximale de mot de passe
      . Nombre maximal de jours avant que les utilisateurs n’aient à modifier leur mot de passe. Spécifiez 0 à 65 535 jours. Utilisez la valeur par défaut de 0 jour pour permettre à l’utilisateur de modifier immédiatement le mot de passe après une modification précédente.
    • Appliquer l’historique de mot de passe
      . Politique concernant l’utilisation des mots de passe précédents. Spécifiez 0 à 255 mots de passe. Utilisez la valeur par défaut de 1 pour ne pas autoriser les mots de passe précédents. Entrez 0 pour permettre à l’utilisateur d’utiliser immédiatement un ancien mot de passe. Entrez une valeur comprise entre 2 et 255 pour limiter le nombre de mots de passe que l’utilisateur peut réutiliser.
    • Durée de vie minimale de mot de passe
      . Nombre minimal de jours avant que les utilisateurs ne soient autorisés à modifier leur mot de passe. Spécifiez 0 à 65 535 jours. Utilisez la valeur par défaut de 0 jour pour permettre à l’utilisateur de modifier immédiatement le mot de passe après une modification précédente.
    • Longueur minimale de mot de passe
      . Nombre minimal de caractères que doit contenir un mot de passe. Spécifiez 0 à 64 caractères. La valeur par défaut est de 8 caractères. Entrez 0 pour créer des comptes utilisateurs sans mot de passe.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal