Conception UX pour les objets d’interface utilisateur

Il est essentiel de concevoir des interfaces utilisateur cohérentes, intuitives, réactives et accessibles pour offrir une expérience utilisateur transparente.

Cohérence et intuitivité

Concevez un comportement intuitif et cohérent de l’interface utilisateur pour améliorer la convivialité et garantir des interactions utilisateur prévisibles.
  • Veillez à ce que le comportement de l’interface utilisateur soit prévisible. Par exemple, les boutons doivent toujours apparaître cliquables.
  • Veillez à ce que les éléments de l’interface utilisateur fréquemment utilisés soient facilement accessibles.

Réactivité

Concevez des éléments d’interface réactifs qui s’adaptent parfaitement aux différentes tailles d’écran et aux divers dispositifs afin d’assurer une expérience utilisateur cohérente.
CONSEIL: Pour plus d’informations concernant ce sujet, reportez-vous à la section Créer une interface utilisateur réactive.
  • Assurez-vous que les objets d’interface utilisateur s’adaptent aux différentes tailles d’écran.
  • Testez l’interface utilisateur sur différents dispositifs pour vérifier la cohérence.

Accessibilité

Concevez des éléments d’interface utilisateur avec un contraste suffisant et une prise en charge complète du clavier et du lecteur d’écran pour garantir l’accessibilité à tous les utilisateurs.
CONSEIL: Reportez-vous à la section Feuilles de style pour plus d’informations à ce sujet.
  • Utilisez un contraste suffisant pour assurer la lisibilité.
  • Faites-en sorte que les objets interactifs de l’interface utilisateur soient accessibles au clavier et au lecteur d'écran.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal