Configuration et organisation du projet

Il est essentiel d’établir une structure claire et cohérente lors de la dénomination des projets et de l’organisation des éléments de l’interface utilisateur dans
FactoryTalk® Optix™
. Cette section présente les meilleures pratiques pour améliorer la lisibilité, éviter les conflits et favoriser un développement évolutif et collaboratif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal