Réduction de la surcharge

Vous réduisez la surcharge en centralisant la logique et en éliminant la redondance.
  • Vous pouvez remplacer les
    LiensDynamiques complexes
    par des scripts personnalisés afin de centraliser le traitement des données si les
    LiensDynamiques complexes
    deviennent trop impactants.
    CONSEIL:
    NetLogic
    peut avoir un impact significatif sur le démarrage de l’application.
    L’exemple suivant compare un
    convertisseur clé-valeur
    avec une implémentation
    NetLogic
    équivalente. Le convertisseur mappe les plages d’entrée à des valeurs de chaîne. Une méthode
    NetLogic
    peut produire le même résultat avec une logique centralisée.
    Vue de projet avec ConvertisseurCléValeur1 sélectionné sous Convertisseurs. L’éditeur affiche les colonnes Clés et Valeurs, dans lesquelles les valeurs de 0 à 10 correspondent à Bas, celles de 11 à 20 à Milieu, et celles supérieures ou égales à 21 à Haut.
    Utilisez cette approche lorsque plusieurs liens dynamiques appliquent la même logique de mappage. Il est plus facile de réutiliser et de gérer une seule méthode
    NetLogic
    que de répéter la même logique de convertisseur sur plusieurs objets.
    [ExportMethod] public void CheckRange(int value, out string range) { if (value < 10) { range = "low"; } else if (value < 20) { range = "mid"; } else { range = "high"; } }
  • Agrégez les variables partagées entre plusieurs objets pour réduire la redondance.
    CONSEIL: Consultez la rubrique Créer des objets communs.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal