Modularité et composabilité
Concevez des composants réutilisables pour améliorer l’évolutivité de l’interface utilisateur, la maintenabilité et les performances d’exécution. Réduisez au maximum l’utilisation de liens dynamiques complexes dans les composants partagés.
Bien qu’elles ne soient pas de nature visuelle, la modularité et la composabilité ont un impact significatif sur l’évolutivité de l’interface utilisateur. Concevez des composants réutilisables tels que des modèles, des conteneurs, des widgets, tirez parti de l’héritage de type et minimisez l’utilisation de
LiensDynamiques complexes
dans des composants partagés pour garantir la maintenabilité et les performances d’exécution.
CONSEIL:
Reportez-vous à la section Éditeur de liens dynamiques complexes.
Fournir une réponse