Configuration système requise

Utilisez la configuration système requise pour déterminer si vos ordinateurs peuvent exécuter
FactoryTalk® Optix™
et l’
Applications FactoryTalk Optix
.

Configuration matérielle requise pour l’
Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio

Pour optimiser les performances de l’
Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio
, l’ordinateur doit satisfaire ou dépasser la configuration matérielle requise suivante :
  • Processeur Intel Core i5 Standard Power (i5-8xxx)
  • 8 Go de mémoire vive (RAM)
  • Espace disponible sur le disque dur de 20 Go

Configuration logicielle requise pour l’
Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio

  • Système d'exploitation Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 ou Windows Server 2025 pris en charge
  • Un éditeur de code externe pour développer du code NetLogic C# personnalisé
    NOTE:
    Rockwell Automation
    recommande d’utiliser Microsoft Visual Studio 2022 ou Microsoft Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut. Certaines fonctionnalités d’aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.

Configuration logicielle requise pour l’
Éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio

  • Un navigateur Web prenant en charge
    FactoryTalk® Hub™
    . Sont compatibles les navigateurs modernes, comme
    Google Chrome™
    et
    Microsoft Edge®
    . Les navigateurs plus anciens, comme
    Internet Explorer®
    , peuvent ne pas fonctionner comme prévu.

Configuration matérielle requise pour l’
Applications FactoryTalk Optix

La configuration matérielle requise pour l’
Applications FactoryTalk Optix
peut varier en fonction de l’application et du type de dispositif qui l’exécute.

Configuration logicielle requise pour l’
Applications FactoryTalk Optix

  • Système d'exploitation Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 ou Ubuntu 22 (x64) pris en charge
  • Les
    Applications FactoryTalk Optix
    sont prises en charge sur les appareils Rockwell Automation fermés qui incluent OptixPanels et Calcul embarqué en périphérie fonctionnant sous Yocto (ARM64).
NOTE: FactoryTalk Optix et les applications FactoryTalk Optix peuvent fonctionner dans des hyperviseurs tels que VMware® version 15 ou supérieure. Pour des raisons de compatibilité, le rendu logiciel est utilisé par défaut.

Configuration système requise pour High Availability

Condition requise
Détails
Disposition du cluster
Exactement trois nœuds de cluster Ubuntu, chacun sur une machine physique distincte.
Configuration requise pour le poste de travail de gestion Windows
Un poste de travail est requis pour High Availability Manager.
Mise en réseau
Les adresses IP des trois nœuds de cluster et l’adresse IP virtuelle (VIP) doivent se trouver sur le même réseau local, être connectées au même commutateur physique ou VLAN, sans routeur entre elles, car le basculement automatique ne fonctionne pas via des routeurs. Réservez une adresse IP libre supplémentaire pour l’adresse IP virtuelle (VIP).
Synchronisation temporelle
Tous les nœuds du cluster doivent utiliser les mêmes sources NTP approuvées, avec la synchronisation temporelle active avant le provisionnement. Les horloges des nœuds ne doivent pas différer de plus de 1 seconde. Ne continuez pas si l’horloge d’un nœud n’est pas synchronisée ou présente un écart d’au moins 5 secondes. Dix secondes constituent le maximum absolu pour une utilisation en laboratoire uniquement.
Dépendances critiques
La connectivité SSH depuis le poste de travail de gestion Windows vers les trois nœuds du cluster, la configuration IP statique sur chaque nœud, la concordance de la configuration des ports entre le cluster et le projet, et le mot de passe administrateur défini lors de l’installation.
Chaque nœud du cluster doit répondre à ces exigences.
Exigences relatives aux nœuds de cluster
Condition requise
Détails
Système d’exploitation
Ubuntu 22 (64 bits)
RAM
Minimum 8 Go par nœud, 16 Go recommandés par nœud
Espace disque
Minimum 50 Go par nœud (pour le système d’exploitation, K3s, les données d’application et les journaux d’audit)
CONSEIL: Si vous n’êtes pas sûr que le réseau réponde à cette exigence, vérifiez auprès de l’administrateur réseau avant de commencer.

Versions des systèmes d’exploitation prises en charge par
FactoryTalk Optix Studio
et les
Applications FactoryTalk Optix

FactoryTalk Optix Studio et les applications FactoryTalk Optix sont pris en charge et recommandées sur les versions suivantes des systèmes d’exploitation Microsoft Windows, conformément à la politique logicielle standard de Rockwell Automation :
  • Windows 10 Entreprise 2019 LTSC 64 bits (v1809)
  • Windows 10 Entreprise 2021 LTSC 64 bits (21H2)
  • Windows 10 Enterprise IOT 2019 LTSC 64 bits (v1809)
  • Windows 10 Enterprise IOT 2021 LTSC 64 bits (21H2)
  • Windows 11 Enterprise (système d’exploitation recommandé, point de référence CIS)
  • Windows 11 Professionnel (système d’exploitation recommandé)
  • Windows 11 Entreprise 2024 LTSC 64 bits (24H2)
  • Windows 11 Enterprise IOT 2024 LTSC 64 bits (24H2)
  • Windows Server 2025 Standard (système d’exploitation recommandé)
  • Windows Server 2025 Datacenter (système d’exploitation recommandé)
  • Windows Server 2022 Standard (système d’exploitation recommandé)
  • Windows Server 2022 Datacenter (système d'exploitation recommandé)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal