- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Ajouter un chargeur de panneau et un NetLogic
Créez un chargeur de panneau et ajoutez le NetLogic Modifier la page via une balise.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- Dans la barre d’outils, sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- DansBibliothèques, recherchezChange Page From Tag
- SousComposants, faites glisserModifier la page via une baliseversMainWindow (type).
- Danspropriétés:
- Créez un lien dynamique entrePanelLoaderet .
- Créez un lien dynamique entrePageChangeTaget .
- Créez un lien dynamique entreScreensFolderet .
Fournir une réponse