- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Ajouter un événement de changement de valeur de variable
Ajoutez et configurez un événement de changement de valeur de variable pour afficher une boîte de dialogue lorsque la valeur d’une variable change.
CONSEIL:
Plutôt que d’utiliser un événement de changement, vous pouvez également configurer un événement de transition. Pour plus d’informations sur les requêtes, consultez Événements.
- DansVue de projet, sélectionnezMainWindow (type).
- DansÉvénements, sélectionnez, puis
- En regard deVariable1Changed/VariableValueChangedEvent, sélectionnez, puis .
- Sous, créez un lien dynamique entreBoîte de dialogueet .
Fournir une réponse