API de port série

Les API sont fournies par l’objet
Port
série et sont utilisées pour implémenter la logique du protocole de communication d’un ou de plusieurs automates qui ne sont pas directement pris en charge par
FactoryTalk Optix Studio
par défaut.

API disponibles

Les méthodes suivantes sont disponibles :
public void Open(); public void Close(); public byte[] ReadBytes(uint count); public char[] ReadChars(uint count); public byte ReadByte(); public char ReadChar(); public string ReadLine(); public byte[] ReadBytesUntil(string delimiter); public char[] ReadCharsUntil(string delimiter); public void WriteBytes(byte[] buffer); public void WriteChars(char[] buffer); public void WriteLine(string text); public void CancelRead();
Les propriétés C# suivantes vous permettent de lire ou d'écrire les variables de l'objet et de modifier le fonctionnement de certaines méthodes :
public string PortName { get; set; } public uint BaudRate { get; set; } public byte DataSize { get; set; } public ParityType Parity { get; set; } public StopBitsType StopBits { get; set; } public FlowControlType FlowControl { get; set; } public TimeSpan Timeout { get; set; } public string NewLine { get; set; } = "\n";
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal