Ajouter un contrôle de version à un projet existant
Ajoutez un contrôle de version à un projet existant qui n’a pas de contrôle de version actif ou à un référentiel distant qui n'utilise pas un fournisseur de contrôle de version pris en charge. Les projets sans contrôle de version n’affichent pas d’icônes pour valider, transférer ou extraire des modifications ou pour accéder à l’historique des versions. Vous pouvez gérer les versions des projets en externe à l’aide des outils fournis par un fournisseur de contrôle de version.
Conditions préalables
- Créez un référentiel distant portant le même nom que le projet.NOTE: Si votre projet dispose d’un référentiel local créé avec le projet mais qu’aucun référentiel distant n’est associé, extrayez ou transférez les modifications pour ajouter un contrôle de version. Reportez-vous à la section Extraire les modifications apportées par d’autres utilisateurs à partir du référentiel distant ou Transférer les modifications vers un référentiel distant.
- Pour ajouter un contrôle de version à un projet existant
- Lorsque le projet est ouvert, dans la barre d’outils principale, sélectionnez la flèche déroulante après, puis sélectionnezEnregistrerEnregistrer sous.
- DansEnregistrer le projet sous, saisissez :
- Nom. Le nom du projet. Utilisez le même nom que le référentiel distant.
- Emplacement. Le dossier qui doit contenir le projet.
- Utiliser le contrôle de version. Sélectionnez cette option pour ajouter le contrôle de version au projet.CONSEIL:Si le projet dispose déjà du contrôle de version et que l’optionUtiliser le contrôle de versionest déjà sélectionnée,FactoryTalk Optixcrée un nouveau référentiel local sans historique de validation précédent.
CONSEIL: Pour utiliser le contrôle de version, les noms de projet et de référentiel FactoryTalk Optix doivent correspondre. Les noms doivent contenir uniquement des caractères alphanumériques, des chiffres, des points, des tirets et des traits de soulignement. - SélectionnezOK.
version du projet
Fournir une réponse