Créer un dictionnaire de localisation
Créez un dictionnaire de localisation pour afficher le contenu de l’application dans la langue où se trouve l’utilisateur. Le dictionnaire de localisation contient toutes les chaînes traduites dans les différentes langues. Vous pouvez ensuite sélectionner une langue à afficher pour l’application lors de la conception et de l’exécution.
NOTE:
Lorsqu’un dictionnaire de localisation existe pour votre projet, il a un impact sur toutes les variables avec le type de données
LocalizedText
. Lorsque vous entrez une valeur pour une variable dont le type de données valeur est LocalizedText
, une zone de suggestion s’affiche contenant les correspondances possibles avec la clé que vous avez saisie. Vous pouvez sélectionner une suggestion et confirmer avec ENTRÉE, ou appuyer sur ÉCHAP pour fermer la zone de suggestion, puis sur ENTRÉE pour insérer le texte que vous avez entré tel quel.Si vous créez un projet dans
FactoryTalk Optix Studio
à l’aide d’un modèle standard, le dossier Traductions
contient un dictionnaire de localisation par défaut.- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surTraductions, puis sélectionnezNouveau.
DictionnaireLocalisation#
apparaît dans le dossier Traductions
.dictionnaire
Fournir une réponse