Configurer le délai d’expiration d’inactivité d’un conteneur

Appliquez un délai d’expiration d’inactivité à un objet conteneur spécifique à l’aide d’un NetLogic. Les délais d’expiration d’inactivité configurés à l’aide d’un NetLogic ne s’appliquent pas à la totalité du projet. Un délai d’expiration peut déclencher un événement personnalisé.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    et recherchez
    Idle Timeout
  2. Sous
    Composants
    , faites glisser
    Délai d’expiration d’inactivité
    directement dans
    MainWindow (type)
    ou la vue dans
    Vue de projet
    où vous souhaitez afficher l’économiseur d’écran.
    Pour plus d’informations sur les écrans, consultez Vue.
  3. Dans
    Bibliothèques
    , sélectionnez
    Fermer
    .
  4. Dans
    Duration
    , saisissez la durée avant le délai d'expiration.
  5. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    IdleTimeoutLogic
    et définissez ces valeurs dans
    Propriétés
     :
    • Activé
      . Définir sur
      Vrai
    • Durée
      . Définissez le délai d’expiration d’inactivité.
  6. Dans
    Vue de projet
    , développez la logique
    IdleTimeoutLogic
    importée et sélectionnez
    OnTimeout
    .
  7. Dans
    Propriétés
    après
    OnTimeout
    , sélectionnez
    Edit
    .
  8. Dans le navigateur, développez
    Commandes
    , développez le type de commande, puis sélectionnez la commande à exécuter lorsque l’événement de délai d’expiration survient.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal