Rechercher des nœuds
Utilisez la fonction
Rechercher
dans Vue de projet
pour rechercher et filtrer les nœuds de projet dans l’arborescence.- DansVue de projet, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Pour rechercher des nœuds de projet, dansRechercher, saisissez une requête de recherche.
- Pour effacer la requête de recherche, dansRechercher, sélectionnez.
- Pour filtrer les nœuds du projet par type, dansRechercher, sélectionnez, puis cochez ou décochez les types de nœuds à inclure dans la requête.
- Pour effacer tous les filtres, dansRechercher, sélectionnez, puisEffacer tous les filtres.
Vous pouvez rechercher des nœuds de projet à l’aide de leurNodeID, en saisissantn:Node_IDPar exemple :n: 85/00000000000123456CONSEIL: Vous pouvez également entrer uniquement la chaîne numérique après le « / » comme requête de recherche. La chaîne est unique pour chaque nœud de projet.Par exemple :n: 00000000000123456Au moins 4 caractères du NodeID sont nécessaires pour déclencher la recherche. Vous pouvez également effectuer une recherche parespace de nomsuniquement, par exemplen: 8/oun: 123/, sans condition de longueur, mais cette recherche peut prendre plus de temps.
rechercher
Fournir une réponse