Créer une énumération
Créez un objet d’énumération et définissez les membres d’énumération dans l’éditeur.
- Cliquez avec le bouton droit sur un nœud devant contenir l’énumération et sélectionnez.
- SélectionnezÉnumérationet choisissezSélectionner.Énumérationapparaît sous le nœud.#
- DansVue de projet, double-cliquez surÉnumération.#L’éditeur d’énumération s’affiche dans l’éditeur.
- Dans l’éditeur, gérez les membres d’énumération :
- Pour ajouter un membre, sélectionnezet complétez les éléments suivants :
- Valeur. Valeur du membre d’énumération. La valeur est généralement un nombre entier consécutif.
- Nom d'affichage. Nom du membre d’énumération.
- Description. Informations supplémentaires sur le membre d’énumération.
- Pour modifier uneValeur, unNom d’affichageou uneDescription, double-cliquez sur la cellule correspondante et saisissez une nouvelle valeur.
- Pour retirer un membre, sélectionnez une cellule dans la ligne correspondante, puis sélectionnez.Supprimer
- (facultatif) DansPropriétés, sélectionnez,Nom d’affichage, puis saisissez le nom d’affichage.
- (facultatif) DansPropriétés, sélectionnez,Description, puis saisissez la description.
énumération
Fournir une réponse