Créer un certificat
Pour communiquer de manière sécurisée, les applications OPC UA doivent disposer de certificats publics appropriés et de clés privées correspondantes.
- Dans la barre de titre, sélectionnez la flèche déroulante aprèset sélectionnezOptions FactoryTalk Optix StudioCréer un certificat.
- SousObjet, remplissez les valeurs suivantes :
- Nom commun. Nom de l’URL.
- Organisation. Nom de votre organisation.
- Unité organisationnelle. Division dans votre organisation pour laquelle vous créez le certificat.
- Localité. Ville dans laquelle votre organisation est située.
- État. Nom de l’état ou de la province où votre organisation est située.
- Pays. Pays dans lequel votre organisation est située.
- SousInformations OPC UA, remplissez les valeurs suivantes :
- URI de l’application. URI global unique pour l’application.
- Noms de domaine. Nom d’hôte des dispositifs sur lesquels l’application est exécutée.IMPORTANT: Les noms DNS ne sont reconnus que s’ils sont en minuscules.
- Adresses IP. Adresses IP sur lesquelles l’application doit s’exécuter.
- SousParamètres du certificat, remplissez les valeurs suivantes :
- Niveau de sécurité de la clé RSA. Taille en bits de la clé RSA.IMPORTANT:Les valeursNiveau de sécurité de la clé RSAetAlgorithme de signaturesont compatibles avec les politiques de sécurité OPC UA que vous définissez dans le serveur et les objets client OPC UA.Plus les valeurs deNiveau de sécurité de la clé RSAetAlgorithme de signaturesont élevées, plus l'utilisation des ressources est importante pour le chiffrement et le déchiffrement des messages entre le serveur et le client.
- Algorithme de signature. Algorithme qui crée le certificat.
- Date d’expiration. Date d’expiration SSL.
- DansNom, entrez le nom du certificat.
- DansEmplacement, saisissez ou recherchez l’emplacement où stocker le certificat.
- SélectionnezCréer.
Rockwell Automation
vous recommande de sauvegarder le certificat dans un dossier personnel, à l'extérieur du projet.certificat
Fournir une réponse