Configurer TLS avec un certificat client
IMPORTANT:
Le client et le serveur doivent utiliser la même autorité de certification (CA, Certificate Authority) pour les certificats client et serveur.
Les éléments suivants sont requis :
- OpenSSL est installé sur le dispositif.
- Dans l’invite de commandes, créez une clé client en saisissant :openssl genrsa -des3 -out client.key 2048
- Créez une demande de certificat client à l’aide de la clé :openssl req -new -out client.csr -key client.key
- Utilisez la clé CA pour signer la demande de certificat client de l’étape 2 :openssl x509 -req -in client.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out client.crt -days 360
Fournir une réponse