MQTT
FactoryTalk®Optix™
est conforme à la version 5.0 de MQTT, le client prenant en charge la fonctionnalité éditeur/abonné.Utilisez ces composants pour développer la votre logique d’application :
- Broker MQTT
- Client MQTT
- Éditeur MQTT
- Abonné MQTT
Gérez les certificats et les clés. Consultez la rubrique Configurer TLS sans certificat client.
Structure de la charge utile
Structure de la charge utile MQTT
FactoryTalk Optix
pour un dossier avec 2 balises numériques et 1 balise de chaîne :{ "Timestamp": "2024-01-16T14:31:31.5096725+01:00", "Records": [ { "TagName": "ModbusTag1", "Value": 2 }, { "TagName": "ModbusTag2", "Value": 41 }, { "TagName": "ModbusTag3", "Value": “12” }, ] }
mqtt
Fournir une réponse