Créer une feuille de style
Chaque projet créé à partir d'un modèle standard comprend une feuille de style. Vous pouvez créer d'autres feuilles de style pour le projet.
CONSEIL:
Pour éviter de devoir créer votre propre feuille de style, vous pouvez ajouter une feuille de style prédéfinie. Consultez la rubrique Ajouter une feuille de style prédéfinie. Par exemple, vous pouvez ajouter une feuille de style sombre.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surInterface utilisateuret sélectionnez .FeuilleDeStyles’affiche dans#Vue de projet.
- (Facultatif) Passez le curseur de la souris surFeuilleDeStyle, sélectionnez#et saisissez un nouveau nom pour la feuille de style.
feuille de style
Fournir une réponse