Tracé d'une polyligne ou d'un polygone
Utilisez l'outil
Polyligne
pour tracer une polyligne ou un polygone.- DansVue de projet, double-cliquez sur le conteneur pour inclure l'objet.
- Dans la barre d'outils de l'éditeur, sélectionnezPolyligne.
- Dans l'éditeur, placez le réticule sur le point de départ de la polyligne ou du polygone.
- Dessinez la forme :
- Polyligne. Sélectionnez des points sur la vue. Appuyez surpour terminer le dessin de la forme.Esc
- Polygone. Sélectionnez des points sur la vue, puis le point initial pour fermer le polygone. Si vous ne voulez pas que le dernier segment de ligne se connecte au premier segment de ligne, maintenez la toucheenfoncée lorsque vous placez le dernier segment de ligne.CtrlCONSEIL: Pour modifier la forme d'une polyligne ou d'un polygone, sélectionnez la poignée de redimensionnement d'un segment et faites-la glisser.
L'objet s'affiche dans l'éditeur et dans
Vue de projet
.polyligne
polygone
Fournir une réponse