Configurer un graphique XY
Configurez un graphique XY pour visualiser les données.
- DansVue de projet, dansInterface utilisateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un conteneur et sélectionnez .
- (Facultatif) DansPropriétés, définissez les éléments suivants :
- Zoom. Niveau de zoom du graphique.
- Centre X. Coordonnées X par rapport au centre du graphique.
- Centre Y. Coordonnées Y par rapport au centre du graphique.
- Clé visible. Affichez ou masquez la légende des traceurs.
Effectuez l’une des activités suivantes :
xy
graphique xy
graphique
Fournir une réponse