Configurer une grille de données
Configurez une grille de données pour afficher des données à partir d’un nœud de projet ou d’une base de données.
- DansVue de projet, dansInterface utilisateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un conteneur et sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entre la propriétéModèleet un nœud.Nœud sélectionnéZone de liste modifiableObjet de base de donnéesValeurs contenues dans les tables de base de données.Nœuds de projetValeurs des attributs ou des propriétés de tous les nœuds enfants directs.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- (facultatif) Spécifiez le genre d’éléments à afficher dans l’objet en définissantItemKind.CONSEIL:La propriétéItemKindest automatiquement définie avec le type d’objet ou de variable reconnu dans les nœuds enfants.Par exemple, si le modèle est basé sur un nœud de dossier qui contient plusieurs instances d’un type d’objetMotor, la propriétéItemKindest automatiquement définie avec la référence au typeMotor. Dans ce cas, les valeurs qui s’affichent sont les attributs ou les propriétés de différentes instances (Motor1,Motor2,Motor3, etc.).
- Ajoutez des colonnes à la grille en sélectionnanten regard deColonnes.
- Configurez les colonnes en définissant les valeurs des propriétésTexteetTitre.
- (facultatif) DansÉvénements, associezSélection modifiéeà la méthodeActualiser.Les éléments contenus dans l’objet seront actualisés à chacune de vos interactions avec cet objet.
- (facultatif) Triez les éléments en définissant les valeursOrdre de trietRéorganiser par.
grille de données
Fournir une réponse