Ajouter une barre d’adresses
Ajoutez une barre d’adresse pour l’objet
Navigateur Web
.
CONSEIL:
L’adresse saisie doit commencer par le protocole. Par exemple,
https://rockwellautomation.com
Conditions préalables
- Pour ajouter une barre d’adresses
- DansVue de projet, créez un objetNavigateur Web.
- Créez un objetÉtiquette modifiable.
- Créez une variable de type de données String.Pour plus d’informations, consultez Variables.
- (Facultatif) Déterminez la page de démarrage en saisissant une adresse Web en tant que valeur de la variable.Par exemple, saisissezhttps://www.rockwellautomation.com
- Créez un lien dynamique entre la propriétéTextede l’objetÉtiquette modifiableet la variable.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créez un lien dynamique entre la propriétéURLde l’objetNavigateur Webet la propriétéTextede l’objetÉtiquette modifiable.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
adresse
Fournir une réponse