Configurer une vidéo
Insérez un conteneur de fichier vidéo dans votre projet et placez-y un fichier vidéo. Utilisez des fichiers vidéo locaux du projet ou des vidéos distantes.
- DansVue de projet, dansInterface utilisateur, cliquez avec le bouton droit sur un conteneur, puis sélectionnez .
- DansChemin, plusieurs options s’offrent à vous :
- SélectionnezParcouriret sélectionnez la vidéo locale à afficher.CONSEIL:Pour trouver des éléments, commencez à saisir le nom de l’élément à rechercher dansSélectionner un fichier.Si le fichier n’apparaît pas dansSélectionner un fichier, sélectionnez, puis dansImporter des fichiersImporter des fichiers, sélectionnez le fichier à importer et choisissezSélectionner.
- Entrez l’adresse du fichier vidéo distant à afficher.
- (facultatif) Définissez les options de lecture automatique.
- Lecture automatique. La vidéo sera lue automatiquement. Désactivé par défaut.
- Son coupé. La vidéo sera lue sans son. Désactivé par défaut.
- Boucles. Spécifie le nombre de fois que la vidéo sera lue. La valeur par défaut est1.
- (facultatif)Son coupé.
- (facultatif) Définissez les propriétésApparenceetTaille et disposition.
vidéo
Fournir une réponse