Fenêtre
Conteneur racine. Dans un moteur de présentation, vous pouvez définir la fenêtre pour spécifier l’interface utilisateur initiale lors de l’exécution.
Cas d’utilisation
Une fenêtre doit être présente dans chaque projet. Le type d'objet Fenêtre ne peut pas contenir d'instances. L'objet Fenêtre contient tous les objets de l'interface utilisateur ainsi que leur logique.
CONSEIL:
Vous pouvez créer plusieurs objets Fenêtre à utiliser avec différents moteurs de présentation. Consultez la rubrique Moteurs de présentation.
Les propriétés
X
, Y
et Toujours au premier plan
s’appliquent uniquement au moteur de présentation natif.fenêtre
Fournir une réponse