Configurer une disposition horizontale
Pour configurer une disposition horizontale, ajoutez un objet Disposition horizontale, ajoutez des objets enfants et ajustez les propriétés.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud qui contiendra l’objet Disposition horizontale et sélectionnez .
- Ajoutez ou déplacez des objets graphiques enfants sous la disposition horizontale.Pour plus d’informations sur le déplacement d’objets graphiques, reportez-vous à Déplacer un nœud.Par exemple, ajoutez des boutons sous la disposition horizontale pour créer une ligne de boutons. Consultez la rubrique Bouton.Les objets enfants sont distribués un par un dans une ligne.
- (Facultatif) DansPropriétés, définissez l’affichage des objets graphiques enfants :
- Alignement du contenu:
- Aligné à gauche. Ancrez les objets enfants à gauche de la disposition horizontale.
- Aligné au centre. Ancrez les objets enfants au centre de la disposition horizontale.
- Aligné à droite. Ancrez les objets enfants à droite de la disposition horizontale.
- Saut de ligne. Disposez les objets enfants sur plusieurs lignes s’ils sont plus grands que la largeur de la disposition horizontale.Retour à la ligne défini sur VraiRetour à la ligne défini sur Faux
- Espace horizontal. Espace horizontal entre les objets enfants de la disposition horizontale.
- Espace vertical. Espace vertical entre les lignes des objets enfants avec retour à la ligne de la disposition horizontale.
horizontal
disposition horizontale
Fournir une réponse