Case à cocher
Permet de définir et d'afficher une valeur booléenne à l'aide de la sélection et de la suppression.
Fonctionnement
- Case cochée
- La valeur de la variable associée est Vrai.
- Case décochée
- La valeur de la variable associée est Faux.
Cas d’utilisation
Activez ou désactivez des fonctions ou des fonctionnalités dans une
Application FactoryTalk Optix
. Par exemple, activez un graphique qui visualise les données.Exemple
Case décochée

Case cochée

case
case à cocher
Fournir une réponse