Dupliquer un objet graphique
Copiez et collez un objet pour dupliquer sa configuration. Les objets dupliqués permettent de créer une cohérence et d'économiser du temps lors de la création d'objets.
- DansVue de projetou dans l’éditeur, cliquez avec le bouton droit sur l’objet à dupliquer et sélectionnezCopier.CONSEIL: Vous pouvez également sélectionner l’objet et appuyer sur.
- DansVue de projetou dans l’éditeur, cliquez avec le bouton droit sur l’objet qui doit contenir l’objet dupliqué et sélectionnezColler.CONSEIL: Vous pouvez également sélectionner l’objet qui doit contenir l’objet dupliqué et appuyer sur.
dupliquer
Fournir une réponse