Ajouter un événement à un objet à partir d’un autre objet
Ajoutez un événement à partir d’un objet à un autre pour éviter de recréer le même événement pour plusieurs objets.
- DansVue de projet, sélectionnez l’objet auquel vous souhaitez ajouter l’événement.
- DansPropriétés, aprèsÉvénements, sélectionnezAjouter un événement externe.
- Accédez à l’objet auquel vous souhaitez ajouter l’objet actuel et sélectionnez l’événement, puis choisissezSélectionner.
- Pour associer une méthode à l'événement, après l'événement, sélectionnezMéthode Ajout net, puis la méthode souhaitée.
- Dans la fenêtre de sélection, accédez à la méthode, sélectionnez-la et effectuez l’une des actions suivantes :
- Pour ajouter uneméthode globale, développez le nœudCommandeset le nœud de méthode pour sélectionner une méthode.
- Pour ajouter uneméthode locale, développez le nœud de l'objet pour sélectionner une méthode.
- ChoisissezSélectionner.
- (Facultatif) Si cette méthode nécessite des arguments, développez-la et définissez les arguments.
événement
événement externe
Fournir une réponse