Pilote d'automate Micro
Respectez les consignes suivantes lors de l’utilisation du pilote d'automate Micro.
Automates pris en charge
Le pilote d’automate Micro prend en charge les automates
Micro800™
et les automates MicroLogix™
1400, ainsi que les automates SLC 500.
CONSEIL:
Si vous utilisez un module 1761-NET-ENI(W) pour communiquer avec le port série d’un automate pris en charge, vous devez utiliser un module 1761-NET-ENI(W) de la série C ou de la série D pour fonctionner avec FactoryTalk Optix.
Importation de balises d'automate
Avec le pilote d’automate Micro, vous pouvez importer des balises des automates
Micro800
en mode en ligne.Ce pilote de communication prend en charge l’importation de types de données personnalisés définis dans le projet de l’automate.
Types de données
Le pilote d’automate Micro prend en charge les types de données suivants :
Type de données | Type de données FactoryTalk Optix |
---|---|
BOOL | Boolean |
SINT | SByte |
DINT | Int32 |
REAL | Float |
STRING | String |
LREAL | Double |
INT | Int16 |
LINT | Int64 |
USINT | Byte |
BYTE | |
UINT | UInt16 |
WORD | |
UDINT | UInt32 |
DATE | |
TIME | |
DWORD | |
ULINT | UInt64 |
LWORD |
automate micro
pilote d’automate micro
Fournir une réponse