Pilotes de communication

Utilisez des pilotes de communication pour établir des connexions avec les automates et importer des balises. Utilisez les balises d’automate pour concevoir la logique d’application.

Objets du pilote de communication

Chaque pilote de communication est constituée de la hiérarchie d’objets suivante :
  • Pilote de communication
    . Représente un protocole de communication. Peut contenir plusieurs objets
    Station de communication
    . Consultez la rubrique Configurer un pilote de communication.
    • Station de communication
      . Représente un automate physique.
      • Balises
        . Contient les balises importées de l’automate. Les balises peuvent contenir des dossiers et d'autres balises. Consultez les rubriques suivantes : Synchroniser les balises importéeset Organiser les balises importées.
        CONSEIL:
        Chaque balise importée crée une variable de projet de Balise correspondante. Les valeurs et les types de données des variables de Balise restent synchronisés avec les valeurs des balises de l’automate lors de l’exécution en mode lecture et écriture. Si le type de données de balise de l’automate ne correspond pas à un type de données standard OPC UA, le type de données OPC UA le plus pertinent est défini pour la variable.
        Si les balises contiennent des métadonnées, celles-ci sont importées.
        Pour importer des balises ACD, une version valide de FactoryTalk Logix Designer est requise. Les modules supplémentaires d’ACD sont importés. Les modules supplémentaires des balises L5x ne sont pas importés.
      • Types
        . Contient les types importés de l’automate. Consultez la rubrique Créer une instance d’un type de balise.
      • TagImporter
        . Vous permet d’importer des balises à partir des automates en mode en ligne ou hors ligne.
        CONSEIL: Utilisez le mode hors ligne pour importer un fichier avec des balises exportées à partir de l’automate. Utilisez le mode en ligne pour établir une connexion avec l’automate dans le réseau et importer des balises à partir de l’automate. Consultez la rubrique Présentation des pilotes de communication.

Communication lors de l’exécution

Conservez les valeurs et les types de données des balises importées synchronisées avec l'automate. Les balises se synchronisent à intervalles réguliers en fonction de la valeur
Durée d’interrogation des variables dynamiques
des moteurs de présentation. Pour plus d’informations, consultez Définir la durée d’interrogation des variables dynamiques pour les automates.
Pour optimiser les opérations de lecture/écriture,
FactoryTalk Optix Studio
synchronise les balises affichées ou écrites via les objets graphiques actifs. Pour économiser de la bande passante, les valeurs des balises d’automate sont mises à jour lors de l’exécution uniquement lorsque
Applications FactoryTalk Optix
affiche les valeurs des balises. Pour plus d’informations sur les états d’opération de lecture/écriture, consultez Codes d'opération de lecture et d'écriture.
Pour afficher l’état de connexion à l’automate lors de l’exécution, consultez Ajouter un widget État de la connexion de la station.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal