Créer un gestionnaire d’alarmes et un résumé des alarmes
Créez des widgets
Gestionnaire d’alarmes
et un Résumé des alarmes
pour afficher les informations essentielles des alarmes du projet.- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezBibliothèques de modèles.Bibliothèques de modèles
- DansBibliothèques de modèles, sélectionnezWidgets.
- SousComposants, faites glisserWidgets d’alarmesvers un dossier du dossierInterface utilisateur.RésuméDesAlarmes# (type)etGestionnaireD’alarmes# (type)s’affichent dans le dossier.
- DansBibliothèques de modèles, sélectionnezFermer.
- (Facultatif) Dans l’éditeur, configurez les propriétés des deux widgets.
Fournir une réponse