Affichage Détails de l’alarme

Vous pouvez ouvrir l’affichage à partir du
Résumé des alarmes
ou du
Gestionnaire d’alarmes
pour afficher des informations détaillées sur une alarme sélectionnée.
Détails de l’alarme
Variable d’alarme
Description
État actuel
État actuel du résumé des alarmes. Le champ État actuel affiche une valeur en fonction de la logique d’alarme.
Message
Message associé à l’événement d’alarme qui s’affiche lorsque l’alarme est active. Affiche le message pour l’état d’alarme le plus élevé applicable.
État
L’état affiche toutes les conditions combinées d’une alarme. Si l’une des conditions de l’alarme est En alarme ou Non acquitée, l’alarme apparaît comme En alarme ou Non acquitée.
Gravité
Valeur numérique associée à la priorité affectée à la condition d’alarme.

    1-250 (Basse)

    251-500 (Moyenne)

    501-750 (Haute)

    751-1 000 (Urgente)

Confirmé
S’affiche si l’alarme est confirmée.
Non confirmé
S’affiche si l’alarme n’est pas confirmée.
État d’inhibition
Lorsqu’une alarme possède plusieurs états d’inhibition, l’icône de l’état le plus élevé apparaît dans le tableau. Si aucune icône n’apparaît, l’alarme est de bonne qualité et n’est pas désactivée, neutralisée ou suspendue.
Nom
Nom de l'objet d'alarme qui a généré l'événement d'alarme.
Variable source
Variable surveillée par l’événement.
Qualité
Affiche les informations relatives à un défaut en cas d’alarmes défaillantes.

    Bonne - L’alarme n’est pas en état de défaut

    Mauvaise - L’alarme est en état de défaut : l’automate est inaccessible ou la variable InFaulted pour IBA/TBA est définie sur vrai.

Heure de l’événement
Date et heure de l’événement d’alarme.
Heure de début d’alarme
Heure à laquelle l’alarme sélectionnée est passée à l’état En alarme.
Heure de fin d'alarme
Heure à laquelle l’alarme sélectionnée est passée à l’état Normal ou Fin d’alarme
Durée de suspension
Durée par défaut pendant laquelle la condition d’alarme sélectionnée est suspendue pour empêcher la notification des nouveaux changements d’état. La durée de suspension est attribuée à l’alarme dans le projet
Durée max. de suspension
Durée maximale de suspension de l’alarme.
Heure de suspension
Heure de suspension de l’alarme sélectionnée.
Heure d'annulation de suspension
Heure de rétablissement de l’alarme sélectionnée. Si l’alarme est actuellement suspendue, il s’agit de l’heure à laquelle l’alarme est automatiquement rétablie lorsque la durée de suspension expire.
Heure d’activation
Heure d’activation de l’alarme sélectionnée
Heure de désactivation
Heure de désactivation de l’alarme sélectionnée.
Heure de suppression
Heure de neutralisation de l’alarme sélectionnée
Heure d'annulation de suppression
Heure d'annulation de la neutralisation de l’alarme sélectionnée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal