Développer un bouton qui anime une image SVG

Configurez un objet Image SVG avancée pour animer l’image lors de l’exécution.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
RotateImage.zip
Exemple d’application
Conditions préalables
  1. Pour développer le projet
  2. Réorganisez les éléments de l’interface.
Sélectionnez
Exécuter
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal