Créer une image SVG avancée

Conditions préalables
Téléchargez l’image star_rectangle.svg.
  1. Pour créer une image SVG avancée
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Dessins
    Image SVG avancée
    .
  3. Double-cliquez sur
    MainWindow (type)
    .
  4. Double-cliquez sur l’image vide
    Image placeholder
    sur la zone de dessin.
  5. Sélectionnez
    Importer des fichiers
    et dans
    Importer des fichiers
    , sélectionnez le fichier à importer, puis choisissez
    Sélectionner
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal