Créer un NetLogic pour modifier l’image

Conditions préalables
Définissez l’éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
  1. Pour créer le NetLogic pour masquer l’image
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    NetLogic d’exécution
    .
  3. Double-cliquez sur NetLogic.
    L'éditeur de code externe s'ouvre.
  4. Modifiez le NetLogic en le remplaçant par le code suivant. Consultez la rubrique Modifier un NetLogic.
    #region Using directives using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.UI; #endregion public class RuntimeNetLogic1 : BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic starts } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [ExportMethod] public void replaceSVG() { // LogicObject.Owner is the button, so LogicObject.Owner is the MainWindow AdvancedSVGImage svgImage = LogicObject.Owner.Children.Get<AdvancedSVGImage>("AdvancedSVGImage1"); string myXML = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\r\n<svg version=\"1.1\" id=\"Overall\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" xmlns:xlink=\"http://www.w3.org/1999/xlink\" xml:space=\"preserve\" viewBox=\"0 0 300 300\">\r\n <g id=\"Box1\">\r\n <polygon style=\"fill:#CB8252;\" points=\"25,270 75,270 75,220 25,220\" transform=\"rotate(0, 20, 20)\"/>\r\n </g>\r\n</svg>\r\n"; //Update the SVG svgImage.SetImageContent(myXML); } }
  5. Enregistrez le code.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal