Configuration des ports réseau

Configurez les pare-feu et les ports pour garantir une communication réussie. Consultez les valeurs par défaut des ports configurables par l’utilisateur ainsi que la liste complète des ports utilisés par
FactoryTalk Optix
pour les connexions entrantes et sortantes.
CONSEIL: Les ports 80 et 443 sont peut-être déjà configurés pour des dispositifs tels que les OptixPanels et le module EECM (Embedded Edge Compute Module).

Modules FactoryTalk Optix

  • WebPresentationEngine
    • Protocole : Ce port est configurable. Si Protocole est vide, le port reflète la configuration du protocole.
      • Si défini sur HTTP : 80/TCP
      • Si défini sur HTTPS : 80/TCP
  • ApplicationUpdateServer
    • Port fixe : 49100/TCP
  • Pilotes de communication
    • Pilote RA Ethernet/IP
      • Port : 44818/TCP
    • Modbus
      • Port : 502/TCP
    • Melsec FX3U : Configurez le port TCP sur le PLC.
      • Port par défaut : 1034/TCP
    • Melsec Q : Configurez le port TCP sur le PLC.
      • Port par défaut : 1/TCP
    • Omron Ethernet/IP
      • Port : 44818/TCP
    • Omron FINS
      • Port : 9600/TCP
    • S7 TCP
      • Port : 102/TCP
    • S7 TIA
      • Port : 102/TCP
    • TwinCAT
      • Port : 851/TCP
    • CODESYS
      • Port : 1217/TCP
  • DataStores
    • SQL/SQL Express
      • Port : 1433
    • MySQL
      • Port : 3306
  • Authentification utilisateur
    • LDAP : Configurable dans l’adresse du serveur de domaine
      • Port 39 par défaut.
    • AD : Ce port est configurable. Si AD est vide, le port reflète la configuration du protocole.
      • Le port par défaut est 39.
  • OPC UA
    • Serveur : Configurable par l'utilisateur
      • Port par défaut : 59100/TCP
    • Client
      • Le port dépend de la configuration du serveur source.
  • Service FTRA
    • Ports : 5000/TCP, 14273/TCP et 5936/TCP
  • FT Hub
    • FactoryTalk Optix agit comme un client et utilise un port aléatoire à chaque connexion.

Modules externes de la TemplateLibrary

  • MQTT (PushAgent et MQTTLogic) :
    Configurez ces ports en fonction de la configuration du serveur :
    • Standard : 1883/TCP
    • Sécurisé : 8883/TCP
  • E-mail (AlarmsWithEmailNotification) :
    Configurez ces ports en fonction de la configuration du serveur :
    • SMTP
      • 57/TCP, 25/TCP ou 465/TCP
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal